This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940的 CC 读数

Guru**** 2516500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176190/bq76940-cc-reading-of-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

CC 新鲜数据每250ms 更新一次、并触发 CC 就绪的警报信号。

例如、如果电流设置为2 APM、 那么当我在两个 CC 就绪信号之间读取库仑互阻器时、我将预期的数据将是多少、例如 每50ms 读取库仑。

我是说数据在这段时间内可以读取、而不考虑 CC 就绪?  

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、数据将可用、并将每250ms 更新一次。

    此致、

    Matt