This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2593HV:LM2593HVSX-5.0的输出电压未达到5V

Guru**** 2531360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175524/lm2593hv-lm2593hvsx-5-0-not-getting-5v-in-vout

器件型号:LM2593HV

大家好、  

美好的一天!  

问题是、我们在稳压器的输出中没有获得5V 电压。 我的问题是:

  • 我们对原理图的解释是否有问题或 SPICE 模型是否有问题?

我们的客户已下载 SPICE 模型"LM2593HVSX-5.0"、并使用外部组件的精确值应用了数据表中要求的典型原理图。 但是、它们无法获得5V 输出。  

我还在 电源设计器上应用了它(TI.com) 、但没有可用的设计。期待您的参与、并提前感谢您 的支持!

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    该器件可支持5V 输出电压。

    您能否为我提供其他项目来查看问题陈述?

    我看不到任何与此帖子相关联的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我们选择使用他的稳压器来获得稳定的5V 输出、该输出可提供高达2A 的电流。

    因此、我使用了 TI 提供的 SPICE 模型(未加密)并应用了仿真(原理图取自数据表/使用 LtSpice 进行仿真)、但我没有获得5V 输出(我得到的噪声电压平均为1.2V)。

    我的仿真有问题吗? SPICE 模型? 还是稳压器本身?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    在您的结尾处尝试此目录

    我在产品文件夹上下载了加密启动原理图、并在未加密库中进行了拆分、然后生成了一个新的仿真配置文件、将其设置为5V 输出电压。

    我建议根据您的特殊需要进行调整。

    e2e.ti.com/.../LM2593HV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    实际上、我正在使用 LtSpice 进行仿真、我看不出如何模仿您的提议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    在 LTSPICE 中工作时、我无能为力。 建议建议使用 PSpice/TISPICE。

    我建议下载 PSpice 并查看项目、如果您已设置使用该项目、则尝试在 LTSPICE 中进行仿真。