请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81-Q1 尊敬的 TI:
如何处理 TPS7B8150QDGNRQ1中的 NC 引脚? 我的客户要求提供硬证据/官方指南、必须采取哪些措施。 精确地说、EVM 中有一个 DNC 引脚、而不是 NC。
对于 DNC、有信息表明它可以连接到 GND、而对于 NC、没有。
谢谢、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
如何处理 TPS7B8150QDGNRQ1中的 NC 引脚? 我的客户要求提供硬证据/官方指南、必须采取哪些措施。 精确地说、EVM 中有一个 DNC 引脚、而不是 NC。
对于 DNC、有信息表明它可以连接到 GND、而对于 NC、没有。
谢谢、
Daniel