This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:TPS7B8150QDGNRQ1中的 NC 引脚

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176024/tps7b81-q1-nc-pins-in-tps7b8150qdgnrq1

器件型号:TPS7B81-Q1

尊敬的 TI:

 如何处理 TPS7B8150QDGNRQ1中的 NC 引脚? 我的客户要求提供硬证据/官方指南、必须采取哪些措施。   精确地说、EVM 中有一个 DNC 引脚、而不是 NC

对于 DNC、有信息表明它可以连接到 GND、而对于 NC、没有。

谢谢、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    NC 引脚未在内部连接、因此您可以将这些引脚连接到 GND 以改善封装的热性能。 DNC 引脚不应连接到偏置电压、这就是数据表中指定这些引脚的原因。  

    客户可以选择将 NC 引脚保持悬空或将其连接到 GND;这两个选项中的任何一个都适合该 LDO。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    感谢您的澄清  

    此致、
    Daniel