This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:数据表中的效率图可能错误

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, LMR54406, LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174466/lmr54410-potentially-wrong-efficiency-diagrams-in-data-sheet

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件: LMR54406LMR50410-Q1

团队、

LMR54410/LMR54406在1.1MHz 开关频率下工作。 效率图7-4和7-9显示了2.1MHz 的 Fsw。

这些图看起来与 LMR50410-Q1的效率图非常相似、后者具有 FSW 2.1MHz。

这是复制粘贴错误、还是器件的图实际上是相同的?
如果不是、您能否共享 LMR54410的实际效率图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我与团队联系、稍后回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出,此2.1M 应为1.1M,作为一个排印错误,我们已经注意到这一点,并将在下次 DS 重新版本时更新。 很抱歉让你感到困惑。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    谢谢! 您能否确认这只是文本的拼写错误、并且曲线本身对于 LMR54410来说是正确的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个数据是正确的、标记是一个拼写错误、因为 LMR54410没有其它频率选项。

    您还可以尝试使用 Wenench 或 Excel 工具来获得效率 结果。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!