请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR54410 主题中讨论的其他器件: LMR54406、 LMR50410-Q1
团队、
LMR54410/LMR54406在1.1MHz 开关频率下工作。 效率图7-4和7-9显示了2.1MHz 的 Fsw。
这些图看起来与 LMR50410-Q1的效率图非常相似、后者具有 FSW 2.1MHz。
这是复制粘贴错误、还是器件的图实际上是相同的?
如果不是、您能否共享 LMR54410的实际效率图?
谢谢