This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:输入电流和充电电流的最小值

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25619, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173234/bq25672-the-minimum-value-of-input-current-and-charge-current

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25619BQ25570BQ25176

大家好、

我的客户将使用具有5V/0.2~0.3A (1~1.5W)至 BQ25672电源输入的太阳能电池板。

他们希望确认输入电流和充电电流的最小值。

我是否可以知道输入电流的最小值在5V 输入电压时是否仅支持0.1A、对吗? 在5V 输入电压下、最小充电电流值为0.01A、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    启动后、IINPDM 的最小稳压输入电流为0.1A。  启动时通常需要0.2A 电流。  最小调节充电电流为0.05A。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是说、如果客户需要启用 MPPT 功能、则启动时输入电流需要200mA? 200mA 时的启动时间有多长?

    他们想为 LiFePO4电池(3.6V)找到一个充电 IC、并且输入电流小于100或200mA、我是否可以知道是否有任何器件? 请告知我们该解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    始终存在一个启动浪涌电流、该电流是 PMID 和 SYS 上电容以及 SYS 上负载的函数。  客户可以使用 ILIM_HIZ 引脚电阻器将充电器的输入电流限制为100mA、但启动速度会更慢。  

    如果太阳能电池板开路电压(VOC)为5V、则其 VMPP ~=0.8*5V = 4.0V。  因此、任何具有 VINDPM 且可调节至低至4.0V 的充电器都可以正常工作。  BQ25619是另一种选择。  在任一种情况下、加电时必须使用/CE 引脚禁用充电、因为默认充电电压为4.2V。  然后、主机软件更改为 BATREG=3.6V、并将 VINDPM 降至 MPP 阈值(~4.0V)。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的回答。

    我是否可以知道 BQ25570是否支持 LiFePO4电池? 如果可以、我将要求客户移除 BQ25176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    可以使用 VBAT_OV 引脚电阻器将 BQ25570输出设置为为 LiFePO4提供3.6V 的恒定电压。  BQ25570不像 BQ25176那样提供恒定电流充电或终止电流截止。  如果压电式器件能够提供更高的输出功率、从而产生高充电电流、我建议使用 BQ25176来提供恒定电流充电。  但是、由于压电式的功耗相对较低、因此使用 BQ25570直接为电池充电可能是可以的。

    您能否提供有关压电式器件的更多信息(供应商、器件型号、整流方法等)?  我们目前正在设计新的 BQ255xx 器件、我想了解有关输入源的更多信息。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    它们使用了 ADI/ LTC3588-1 和压电式器件的桥式整流。

    BTW。 压电式器 件的输出电压为20V、因此 BQ25570的 VIN 无法满足其要求、另请告知适用的器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    最佳选择是 BQ25570、该器件在 VIN_DC 上具有5.5V 的齐纳二极管钳位、但该钳位会从压电体窃取电流、因此可能不切实际。 我没有看到 BMS 产品系列中任何其他合适的器件。  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的回答。