This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92510:原理图问题

Guru**** 2376620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92510
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165758/tps92510-questions-of-schematic

器件型号:TPS92510

尊敬的团队:

 

我们的客户 已将 TPS92510用作我们的 LED 照明应用、此 LED 驱动器 IC 在设计中为1.5A 恒流类型。 如果我想设置最大值 电流从1.5A 降至700mA,Rsense 值的计算公式是什么? 他们无法从数据表中找到任何信息。 您能帮助提供它吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     你有什么建议吗? 非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我不支持此器件、但我已将其分配给控制分配 E2E 帖子的人员。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢!

    BR、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    内部 EA 会将 Vsense 调节至200mV。 因此、如果您想要设置最大值 电流为700mA、则 Rsense 应为200mV/700mA=285m Ω、电阻器额定功率应大于0.14W。  

    您是否想在此处分享 TPS92510的客户信息和详细应用信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    我还没有听到你的反馈、我将关闭这个线程。