This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:输出短路保护

Guru**** 2439650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203, LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173063/lmz14203h-output-short-circuit-protection

器件型号:LMZ14203H
主题中讨论的其他器件:LMZ14203

即使 LMZ14203HTZ 输出功率发生短路、保护功能也不工作。

即使强制将 J19的引脚1和2短接、保护功能也不起作用。

FB 电压在短接前和短接后为0.8V、测量了以下波形。

我正在寻求有关问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是说在短路情况下,为什么输出仍然有来自内部开关的噪声,我是否理解正确?  

     数据表中的 LMZ14203过流保护如下所述,因此 FB 将低于0.8V 。 输出将为低电平、但它仍具有开关功能。  

    '在关断期间、通过监控同步 MOSFET 中的电流来执行电流限制检测。 参考功能方框图、当顶部 MOSFET 关闭时、电感器电流流经负载、PGND 引脚和内部同步 MOSFET。 如果该电流超过4.2A (典型值)、电流限制比较器将禁用下一个导通时间周期的开始。 仅当 FB 输入小于0.8V 且电感器电流降至4.2A 以下时、才会发生下一个开关周期。在同步 MOSFET 导通期间监测电感器电流。 只要电感器电流超过4.2A、就不会出现顶部 MOSFET 的进一步导通时间间隔。 由于关断时间较长、因此在电流限制期间开关频率较低。"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强制进行了短路、但 FB 的电压不会上升到0.92V 以上。 因此保护功能不起作用。
    当我用示波器检查波形时、测量了以下波形。
    我不确定我的电路有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不理解您的建议、如果下面的波形为 FB、您提到过短时间后恢复到0.8V、我无法读取 FB 返回到0.8V

    其次、是否希望低于波形、Vout?  

    当您将1和2短接时,输出侧有150欧姆,这意味着它只能达到12/150,即0.8A,它是3A 设备,当您通过它消耗0.8A 时,不应进入 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我认为、由于2个示波器波形、存在误解。

    数据表显示 LMZ14203H 具有称为"输出短路保护"的功能。

    在数据表中、"如果 FB 升至0.92V 以上、导通时间会立即终止。"、"如果输入电压突然升高或输出负载突然降低、则可能会发生这种情况。" 进行解释。

    为了使输出负载突然下降、我强制将 J19的引脚1和2短接。

    但是、FB 电压似乎应升至0.92V 的内部基准电压以上、但并未上升、并且它会像示波器波形中的黄色波形那样振动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "如果 FB 上升到0.92V 以上、导通时间立即终止"是输出过压保护而非短路保护。  短接的 PINS1和 PINS2无法使输出突然下降 、因为您只增加0.8A 负载。  它不会很容易触发、您可以直接在 FB 处添加电压并快速超过0.92V (保持在安全电压范围内)、高侧 FET 将关断。   

    谢谢