This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175445/lm3150-lm3150

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:LM25148

尊敬的先生:

数据表第16页中显示的公式(22)、为什么有"220ns"项?

此致、

网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TOFF_MIN 来自驱动电路,在实际应用中,它还具有高侧和低侧驱动与其他延迟之间的死区时间,因此考虑到这些因素,增加200ns 将产生足够的裕度

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的应用是12~24V 输入和11V/14A 输出、根据数据表计算、我的工作频率应小于115kHz、但 WebBench 的仿真结果为147KHz、原因是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我 不知道用于频率设置的 wenBench 内部逻辑。 但是、如果 您的条件是12V 输入 和11V 输出、我更建议您查看 LM25148。

    当输入电压接近 Vo 时、它支持98%的占空比。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管您 不知道用于频率设置的 wenBench 内部逻辑 、因此可以回答我的问题、但我仍然可以信任 Webench 的仿真结果吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,我认为它更依赖于您的硬件结果,您可以在您的产品类型中输入147K,如果您看到 Vin=12V 时输出调节较差,您可以将频率调整得更低,如果低至115kHz,则不会影响其他无源组件