This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:增加平衡电流

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175916/bq29209-increase-balance-current

器件型号:BQ29209

大家好、

我正在测试器件。

如果电压不平衡较高(4.0和3.6)、则无法平衡不同的电压。

如果我增加电流消耗能力(通过外部 MOS),我能否提高性能?

  RCBx 和 RVD 的最小电阻是多少?

谢谢你  

Reagards  

Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    RCB 和 RVD 的最小电阻 为100欧姆。 可提供高达15mA 的平衡电流。 如果需要更高的平衡电流、则需要添加外部 MOS。

    当电池之间仅有30mV (标称值)的差异时、器件应开始进行平衡、因此理想情况下、电池不会变得严重失配。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您的帮助。

    此致

    Stefano Sivera