主题中讨论的其他器件: TPS7A25
大家好、
今天的问候!
您能否帮助我们获取以下所需信息、因为网站上提供的数据表中缺少这些信息?
1)峰值输出电流。
2)输出电压温度系数(输出电压与温度间的关系)。
3) 3)线路瞬态响应特性。
4) 4)负载瞬态响应特性。
5) 5)我们能否在 FB 引脚和 GND 引脚之间连接一个电容器以提高输出噪声性能、如下图所示?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
今天的问候!
您能否帮助我们获取以下所需信息、因为网站上提供的数据表中缺少这些信息?
1)峰值输出电流。
2)输出电压温度系数(输出电压与温度间的关系)。
3) 3)线路瞬态响应特性。
4) 4)负载瞬态响应特性。
5) 5)我们能否在 FB 引脚和 GND 引脚之间连接一个电容器以提高输出噪声性能、如下图所示?

您好 Pankaj、
当您是指峰值输出电流时、您是指建议的 Iout 还是电流限制?
对于 Iout、ROC 表中列出了以下内容:

EC 表中也列出了电流限制:

对于 输出电压温度系数(输出电压与温度间的关系)、我们在 EC 表中列出了温度范围内的 Vout 精度、我们还提供了跨温度显示的线路和负载调节图:


对于负载和线路瞬变、我同意缺失这些数据、但我必须查找此类数据、尽管 您是否对任何特定条件感兴趣? 我可能能够进入实验室并提供此类数据。
最后、建议 将电容器放置在 R1两端。 我们称之为前馈电容器(CFF): 使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点(TI.com)

因此、您可以使用 CFF 来提高 TPS7A24的一些瞬态和噪声性能、而不是将其从 FB 置于 GND、这会使 LDO 变得不稳定。
最棒的
Edgar Acosta
您好 Pankaj、
不用客气!
让我看看我是否可以找到 TPS7A24的特定数据。 如果有用、您可以查看 TPS7A25/6数据表。 这些器件非常相似、因此负载和线路瞬态性能应彼此非常接近。
关于 CFF 的使用、您可以从先前共享的应用手册中看到、它将添加一个极点和一个零点以帮助提高环路的稳定性、此外、零点将趋向于提高 LDO 的带宽、 因此、您还可以获得更高的负载瞬态性能。
由于该 LDO 没有 PG 功能、因此其缺点最小。
如果按响应时间表示它将如何影响器件的启动、这在一定程度上取决于 R1和 CFF 的值、但总体而言、它不应产生太大的影响。
最棒的
Edgar Acosta