This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:LDO TPS7A2401DBVR 数据表中缺少信息

Guru**** 2530760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175062/tps7a24-missing-information-in-ldo-tps7a2401dbvr-datasheet

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件: TPS7A25

大家好、

今天的问候!

您能否帮助我们获取以下所需信息、因为网站上提供的数据表中缺少这些信息?

1)峰值输出电流。

2)输出电压温度系数(输出电压与温度间的关系)。

3) 3)线路瞬态响应特性。

4) 4)负载瞬态响应特性。

5) 5)我们能否在 FB 引脚和 GND 引脚之间连接一个电容器以提高输出噪声性能、如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、  

    当您是指峰值输出电流时、您是指建议的 Iout 还是电流限制?  

    对于 Iout、ROC 表中列出了以下内容:

    EC 表中也列出了电流限制:  

    对于 输出电压温度系数(输出电压与温度间的关系)、我们在 EC 表中列出了温度范围内的 Vout 精度、我们还提供了跨温度显示的线路和负载调节图:  

    对于负载和线路瞬变、我同意缺失这些数据、但我必须查找此类数据、尽管 您是否对任何特定条件感兴趣? 我可能能够进入实验室并提供此类数据。  

    最后、建议 将电容器放置在 R1两端。 我们称之为前馈电容器(CFF): 使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点(TI.com)

    因此、您可以使用 CFF 来提高 TPS7A24的一些瞬态和噪声性能、而不是将其从 FB 置于 GND、这会使 LDO 变得不稳定。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Edgar 回答了我们的问题。

    对于负载和线路瞬变、我同意缺失这些数据、但我必须查找此类数据、尽管 您是否对任何特定条件感兴趣? 我可能能够进入实验室并提供此类数据。 -您可以共享任何您拥有的测试数据。

    此致、

    Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如果我们按照建议添加前馈电容器、这将如何影响 LDO 的响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、  

    不用客气!

    让我看看我是否可以找到 TPS7A24的特定数据。 如果有用、您可以查看 TPS7A25/6数据表。 这些器件非常相似、因此负载和线路瞬态性能应彼此非常接近。

    关于 CFF 的使用、您可以从先前共享的应用手册中看到、它将添加一个极点和一个零点以帮助提高环路的稳定性、此外、零点将趋向于提高 LDO 的带宽、 因此、您还可以获得更高的负载瞬态性能。  

    由于该 LDO 没有 PG 功能、因此其缺点最小。  

    如果按响应时间表示它将如何影响器件的启动、这在一定程度上取决于 R1和 CFF 的值、但总体而言、它不应产生太大的影响。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    非常感谢您回答所有问题。 它提供了很多帮助。 我非常感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Pankaj Upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、  

    我刚才确认了、您可以将 TPS7A25负载和线路瞬态图用于 TPS7A24。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Edgar。