This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:最初设置为5伏并限制在1.25安以下时不工作。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP10749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175970/lm5122-does-not-work-when-initially-set-to-5-volts-and-limited-below-1-25-amps

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP10749

大家好,我已经根据 pmp10749参考设计设计设计了 LM5122升压转换器。 当电源初始设置为5伏并限制在1.25安以下时、转换器不工作(它会断开电源)。如果我将电流设置为1.25安(5V)以上、它将继续工作、从电源汲取的电流变为0.19安。 顺便说一下、电路中没有负载、希望在启动时瞬间汲取高电流是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    对于此设计、您具有大量电容、这些电容将产生高浪涌电流。

    我不确定您的电源是如何处理这种情况的、因此 我假设所见行为与此相关。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan!