请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019 大家好、TI 支持团队
在审查 UCC28019期间、我从以下链接中检查了 UCC28019 350W 评估模块的数据。
但是、由于无法搜索相关数据中所述的电感器、因此很难检查规格。
(必须检查芯线、电线等的规格)

如果器件有数据表、请分享。
或者、请分享一个链接、您可以在其中查看器件的数据表。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的全某:
感谢您查询 UCC28019。
对于 L2 (共模扼流圈)、以下是可用的数据表。
https://www.bourns.com/products/magnetic-products/j.w.-miller-through-hole-common-mode-chokes
https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/8100_series.pdf
我们无法找到 L1的数据表、但以下链接提供了适用于升压 PFC 应用的 Kool Mu 环形内核、适用于使用 UCC28019的类似65kHz 应用。
https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores/PFC-Boost-Design
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Harish