This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:充电未启动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175894/bq25886-charging-is-not-started

器件型号:BQ25886

您好!

我们的客户已使用其测试板评估了 bq25886、然后他们将面临以下问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。

[问题]

  • 对于8.0V 电池、5.0V 输入不会启动充电
  • 对于8.0V 电池、通过4.3V 和6.0V 输入开始充电
  • 输入电压为5.0V 时、当 bq25886和外部组件由热风枪加热时(在高温环境下)、充电开始

[请求]

  • 您能否检查以下波形并给出任何注释以纠正此问题?
  • 我可以通过私人消息或电子邮件共享他们测试板的远程信息处理和 PCB 布局、那么您可以直接联系我吗?

[波形]

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与我分享原理图和布局。 谢谢。

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送了包含电子邮件地址的 frendship 请求。 请给我发送电子邮件。

    此致、

    Satoshi