This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:原理图审阅

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174241/tps23753a-schematic-review

器件型号:TPS23753A

您好!

我设计 PoE PD 802.3at 1类2、并使用 TPS23753A (U109)和 HA3803-ALD (T1)。

请帮助查看原理图。

 Thanks.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-17-PoE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Chen Kungyeh、

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛本周的回复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rohit Parashar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kungyeh、

    感谢您与我们联系!

    请在3-7个工作日内查看原理图并回复您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kungyeh、

    感谢您的耐心等待。 请在下面查找我的意见。

    顺便说一下、我对 PoE 的数据部分不太熟悉、因此我没有检查 U115输出侧的数据部分。

    建议在数据侧而不是电源和数据混合侧使用共模扼流圈。 PoE 直流共模电流可能会导致扼流圈饱和。

    2.建议使用2个整流器。 由于 PoE 直流电压可能来自 PR12-36或 PR45-78。

    VDD-VSS 之间的总电容需要小于0.15uF。 通常、附加电容为0.1uF。

    您需要为电容器串联连接添加泄放电阻器、以平衡其电压。

    您能否共享反激式变压器的数据表?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    随附 的是您请求的数据表。

    Thanks.e2e.ti.com/.../ha3803.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kungyeh、

    感谢您的数据表。 对于您的情况、变压器参数看起来很合适。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢。