This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:当电池状态发生变化时、寄存器#39;s 配置

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174582/bq27426-the-register-s-configuration-when-the-battery-s-status-changes

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

当器件进入低功耗模式时、可以配置哪些寄存器来降低 BQ27426的功耗、从而将器件的功耗降至最低?

当电池的状态发生变化(充电<-->放电或充电<-->电源已满时停止)时,需要配置哪些寄存器?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      当 SHUTDOWN_ENABLE 子命令后跟 SHUTDOWN 子命令发送到器件时、器件可进入关断模式、但在关断模式下、内部 RAM 的电源关闭、  µs 数据可能会丢失、因此需要重新了解 Ra 和 Qmax、还要从关断模式唤醒、必须将 GPOUT 引脚从逻辑低电平提升至逻辑高电平至少200 μ s。

      通常情况下、睡眠模式下的功耗已经很低、仅为9uA、这对于大多数应用来说应该足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的答复。  我还有几个问题。

    使用时、燃油表不会进入停机模式。

    当电池状态改变(充电<-->放电或充电<-->完全停止)时,无需配置其他寄存器。  我的理解是否正确?

    根据手册,默认情况下启用睡眠模式,即只要 AverageCurrent()=0,它就会进入睡眠模式。  我的理解是否正确?

    根据手册、睡眠模式下的功耗为9uA。 但我们测得它为50uA。 Control_Status.Sleep 的值为1,并且 AverageCurrent()= 0。 这可能的原因是什么?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量电流时应自动进入睡眠模式、同时请断开 I2C 接口、查看消耗电流是否下降或是否停止 bqStudio 中的扫描功能。

    当您尝试将器件置于关断模式时、是否已通过关断使能和关断序列发送2条命令?还请注意、GPOUT 上的电压稳定处于低电平状态?