This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:TPS563202的最大允许输出电容?

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174719/tps563202-maximum-allowed-output-capacitance-of-tps563202

器件型号:TPS563202

你好   

我希望 尽可能使用 TPS563202的电容。
允许的最大电容是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当输出电容超过220uF 时、可能会出现多脉冲。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    这只是针对初始电容器浪涌还是持续行为?

    请您能更详细地解释一下这个多脉冲、您能链接到解释吗?
    这与热 限制还是电流限制有关?

    如果这种多脉冲行为是由初始浪涌电流引起的、 那么这是否可以通过软启动电路来解决?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在考虑最大输出电容器时、需要考虑以下几点:

     软启动:由于我们有固定的软启动时间,如果输出电容太大,则在软启动时间之后无法生成输出电压,并且将产生较大的浪涌电流。 软启动电路可以在这里有所帮助。

    2.输出电容器和电感器会影响环路性能。 如果您的输出电容器相当大、则电感器应较小、以确保 LC 引起的双极点不会比注入零小得多。 如果多脉冲不稳定、则会在这里发生。 请参阅以下链接中的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf?ts=1669862863473

    此处添加 CFF 会有所帮助。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby