This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735问题

Guru**** 2506635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175528/bq24735-bq24735-problem

器件型号:BQ24735

我尝试修复已死的笔记本电脑 Acer SWIFT SF314-51。
我发现 BQ24735有问题- ACDRV (引脚4)只有大约0.9V。 (如果我移除从该 ACDRV 到 MOSFET 的电阻器、则值仍然不正确)。

BQ24735的一些其他值为:
值关于:

引脚20:VCC 19V

引脚6:ACDET 2.6V

引脚16:REGN 5.99V

引脚5:ACOK 1.6V

当我从引脚5 (ACOK)上移除上拉电阻器时、值变为大约3.3V。

您是否认为在上拉电阻轨之后必须存在问题、以便 ACOK 的电压下拉而不是上拉?

我尝试了3种不同的 BQ24735、但结果仍然不好

包含笔记本电脑原理图。

如需任何帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../ACER-SWIFT-SF314_2D00_51-CARDB_2800_X3_2900_-R22-20160831-1110-_2800_Kabylake-U_2900_-_2800_1_2900_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、La、

    看起来电路板上还有其他问题。 它下拉 ACOK 信号、否则它应该为3.3V、而不使用外部下拉。  我认为其他电压轨看起来正常。

    抱歉、我在系统级调试方面不好、无法提供进一步帮助。  

    此致、

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但为什么 必须使用电阻器上拉 ACOK 信号(根据数据表)?
    如果我从 ACOK 信号中移除了电阻器、则电压为3.3V、但 ACDRV 仍然为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确认此问题是否与 BQ24735有关、我建议您尝试 ABA SWaP。  

    https://training.ti.com/troubleshooting-tips-return-guidelines-b-swap

    此致、

    老虎