This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037的输出波形异常

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172591/tps659037-abnormal-output-waveform-of-tps659037

器件型号:TPS659037

你(们)好

客户在其系统中使用 TPS659037时遇到问题。

他们发现、在斜升至目标输出电压之前、LDO1输出/ RESET_OUT 将保持在"电压平台"中一段时间。

客户想知道这是否正常? 为什么 TPS659037会有这样的行为?

在没有任何 I2C 配置的情况下捕获以下波形。

第一个波形为 LDO1 (蓝色)、LDO2(黄色)输出。LDO1将在斜升期间保持在1V。

第二个波形是 LDO2 (黄色)和 RESET_OUT (蓝色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否确认本例中使用的 TPS659037器件型号是什么?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne

    完整器件型号为 TPS6590379。 我将通过内部电子邮件向您发送原理图和波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    由于美国的感恩节假期、我们的 TPS659037专家本周将外出。 请预计下周初会有延迟的回复。 提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您是否有机会通过电子邮件发送原理图/波形? 如果没有、请随时发送至 a-saenz@ti.com 、我们可以通过电子邮件继续对此进行调试。

    此致、

    Alex