This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:替代产品规范更高电压的汽车

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175914/uc2843a-alternative-product-same-specs-higher-voltage-automotive

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件:UC3843

我正在设计一个限流有刷直流电机电源

直流/直流。 仅降压

我的输入电压范围为8至35V 标称值12V

电机最大电压是电机电流需要最大15A 的输入电压

 

需要对电机进行电流限制、以使电源电压保持足够高、以便用于运行灯和微控制器。

 我需要可调占空比和电流限制电流。 首选槽 A 电位计。

我希望作为连接图像的 MOSFET 分流器和电感器的方向。

我还想通过电阻器偏差电路在8V 时使用 UVLO。

 

是否有任何设备可以通知我?

Souch 是可以通过 WebBench 电源设计器配置的电路吗?

 

感谢 advanse

 

BR。

米歇尔·达特马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出电压范围是多少?

    该图显示了升压转换器、因此我们需要知道您的输出电压。 如果输出电压介于8到35V 之间,则升压功能不适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了我的错误! 采用 UC3843。

    我认为不需要电感器和二极管。

    很抱歉、我没有将其用作升压控制器。

    我只需要控制具有有源电流限制的有刷电机。

    问题是 UC3842的最大输入电压过低。

    我不知道最适合使用哪种芯片。 我唯一需要的是分流 MOSFET 和限制电流的控制器

    您会建议什么系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请绘制您的电路以显示您的应用。 我将根据您的电路图提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我所寻找的东西的一个非常粗略的想法。

    启用可能会很有用。

    和 UVLO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 UC3843与 UC3843的外部 LDO 偏置搭配使用。 通常是20V 的 MOSFET Vgs、因此出于驱动目的、您仍需要将 Vcc 降低至大约20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部 LDO 可以解决电压问题。

    这会使我的 BOM 数目增加一点、但这不是什么大问题。

    这是升压控制器是吗? 电路、使其作为具有电流限制的 PWM 发生器工作。 这很简单吗? 因为我正在浏览数据表、并且不能完全理解如何执行它?

    我不相信这是正确的 IC 是否有更符合我需求的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个被称为通用 PWM 的器件。 可以将其视为最简单的。  

    在其电压范围内对 IC 进行偏置
    将1uF 电容设置为 GND。

    根据图10为您的化石设置 RTCT

    将 FB 和 COMP 短接在一起以实现0至5V 的占空比控制

    通过栅极电阻器将输出连接到 MOSFET

    将分流电阻器连接到 Isense、Isense 将遵循 FB (COMP)/3、而最大 Isense 约为1V

    请注意、您需要向电机添加反向并联二极管、以帮助续流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在走的时候正在用纸张绘图。 我现在明白了您解释谢谢的方式!

    我们是否可以为 Isense 使用较低的电压? 我希望使用5或10m Ω 等非常小的分流电阻器。

    对于15安培、我需要0.067欧姆、对吧? 电路板上的热量为15W

    我可以使用 INA296B5等器件来放大分流电压。  

    并将在没有单芯片解决方案时执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适合您的应用的正确芯片。 UC3843可能适合您、但需要添加外部电路以满足您的应用规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和信息。

    不、我知道该怎么做、并将开始构建原型