This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59650:原理图设计审查

Guru**** 2537810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169100/tps59650-schematic-design-review

器件型号:TPS59650
主题中讨论的其他器件:TPS51650

您好!

当天的问候!e2e.ti.com/.../TPS59650RSLT.pdfe2e.ti.com/.../TPS51650-Calculator-DCR-Sense_5F00_10kNTC-QC_5F00_Aug1_5F00_2011_5F00_01_5F00_Nov22.xls

我正在设计 Intel Atom E3826的电源部分设计、该设计使用分立式 IC 和组件(不带 PMIC)。 在该设计中、Atom 需要两个内核电源、如下所示:

CORE_VCC: 4A @ 1.0V

UNCORE_VND_S3: 10A @ 1.0V。

根据上述要求、我使用 的是 TI 的 TPS59650RSLT。 该组件具有3个 CPU 相位和2个 GPU 相位。 而且、我使用了1个 CPU (用于 CORE_VCC)和1个 GPU (用于 UNCORE_VNN)。 请预览随附的原理图以供参考。  

现在、我的怀疑是-  

1) 1)由于我不使用2个 CPU 和1个 GPU 相位、我应该如何处理它们未使用的各自引脚?

2)是输出电流10A 和4A 所需的大容量电容器。

3) 3)我在参考电子表格"TPS51650 Calculator DCR SENSE_10kNTC QC_Aug1_2011"时、我应该在以下部分采用哪些输入-

3.a)热设计电流(I_TDC_TOTAL)?

3.b) DCR 热补偿 NTC 和 NTC 在25°C 时的电阻值 B?

3.c) OSR/USR 设置电平在 COCP-R 和 GOCP-R 上固定为1V 和1.6V 的含义是什么?

3.D) ICC_max 处的 IMON 电压?

请帮助预览随附的原理图和设计电子表格以获取参考:  

因为我们的板载空间受限、所以请在查看设计时考虑使用最佳组件。  

谢谢、此致

Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    1、将未使用的相位 CSP 引脚连接到 V3R3、悬空未使用的 CSn 和 PWM 引脚。 请注意、您必须在给定电源轨上使用编号最小的相位(禁用相位1也会禁用相位2和3、禁用相位2也会禁用相位3)。

    2.虽然可能没有必要、但我仍然建议使用大容量电容器。 您必须自行测试。 您可以在测试板上放置一个 DNP 电容器、看看性能是否与电容器进行比较。

    3A。 I_TDC_TOTAL 是电源轨预期驱动的最大 RMS 电流。

    3b. 对于热补偿、您可以在补偿网络中使用外部 NTC 电阻器。 B 值将在热敏电阻的数据表中指定。

    3c 这可能是计算器内部使用的东西。 如果您更改 OSR 设置、则计算出的 COCP-R 引脚搭接电阻器会发生变化。

    3D。 我不理解这个问题。

    此外、您的应用是否需要 IMVP7? 如果不需要的话、还有更多的选项可以安装在更小的空间中。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    非常感谢导游!

    1) 1)我将 CPU 的第一相用于 CORE_VCC 电源、将 GPU 的第一相用于 UNCORE_VNN_S3电源。 此配置是否正确?

    2) 2)是否需要使用 DCR 感应电路对10A 和4A 输出电流@ 1.0V 进行热补偿? 如果我可以避免使用它、那么第一阶段 CCSP 和 GCSP 的连接是什么?

    如果您对我的共享原理图有任何其他看法、请告诉我。  

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    这是正确的配置。

    2.如果您希望避免温度补偿、应将 CCSN 和 CCSP 连接到电感器上的分压器。 在此示例中、您需要删除 RT1并更改 R4的值。 但是、这将影响电流感测精度。

    此外、您能否确认您的应用是否需要 IMVP-7?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    今天的问候!

    是的、我的应用需要 IMVP-7来支持 SVID 接口。  

    对于 VR_ON 引脚封装、我还有一个疑问。  

    根据数据表、VR_ON 位于 I/O 电平为1V 的 SVID 接口下。 但我想从外部推导该引脚(3.3V I/O 电平)。 我能这样做、因为 VR_ON 引脚的建议运行条件为0V 至3.5V。  

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    以3.5V 电压驱动引脚应该不会有问题。

    此外、我应该能够在下周结束之前完成原理图审阅。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您确认 VR_ON I/O 电压。

    是的、如果有、我将等待您对原理图的评论。  

    谢谢你  

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    很抱歉给您带来不便、但我需要延迟原理图审阅。 我应在  星期二结束前完成审查。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    审核已完成。

    e2e.ti.com/.../TPS59650RSLT-ti-commented.pdf

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis、  

    非常感谢您对原理图的审阅和评论。  

    我想从你们对原理图的评论中澄清一个疑问。  

    您已评论"最小 Imax 电流为20A (133mV)"这话什么意思? 因为我已经使用数据表中给出的公式计算了 IMAX 电流值、它的电流为4A (CPU)、10A (GPU)。  

    请详细说明您的上述评论。  

    请参考您之前消息中的注释原理图。  

    谢谢你

    Raj Kumar

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我的问题是无法将 Imax 电流设置为如此低。 我已联系另一位内部人员进行确认、我将在周三(美国时间)之前回复您。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    Imax 不能设置为小于20A (133mV)。 我建议您与英特尔联系、确认这是否会导致 IMVP-7电流报告问题。

    谢谢、

    特拉维斯