This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:能否对设计进行缩放以支持100W 输出

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176054/bq25708-can-the-designed-be-scaled-to-support-a-100w-output

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: BQ25720

如果我们可以使用 bq25708为100瓦系统供电、那会更好。

输入电压为12V 或20V、具体取决于用户实施情况、并将具有一个4sXp 电池。

将感应电阻器降至5毫欧并使用更好的 FET 和更高电流/更低损耗的电感器是否简单?  显然、我们必须调整寄存器的读取和写入、以适应感测电阻的变化。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以使用较低的感应电阻器并按照您提到的那样调整软件中的值。 您还需要确保输入/输出电容足够好。

    您是否还考虑过我们较新的器件、例如 BQ25720、它本身支持5m Ω 选项和高达10A 的充电电流?

    Khalid