This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:使用 UCC256404的直流/直流转换器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256404, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC256404UCC24624

您好 TI 团队。

我们计划使用 UCC256404 LLC 控制器设计直流/直流转换器(150Vdc 至24Vdc / 15A)、出于学习目的、我们已经购买了 UCC25640EVM-020评估板。 在继续之前、我们有几个基本问题。

  1. 如果我们理解正确、则文档 SLUUBX3B 中显示的电容器 C1、C17共同构成总谐振电容。 这种电容器的放置方式使转换器看起来像标准半桥转换器。 不将它们放置在标准半桥 LLC 转换器中有哪些优缺点?  
  2. 电容器 C13、C21和 C14是否也会导致谐振?
  3. 我们还对实现短路保护感兴趣。 在这种情况下、控制器如何工作? 响应时间? 断续模式?
  4. 您是否有任何安全实施短路保护的建议?
  5. 我们还想使用 UCC24624控制器实现同步整流、对实现保护有何意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu Bakar、

    感谢您与我们联系。 请参阅以下回答:

    1。

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404 ]如果我们理解正确、则文档 SLUUBX3B 中显示的电容器 C1、C17共同构成总谐振电容。 这种电容器的放置方式使转换器看起来像标准半桥转换器。 不将它们放置在标准半桥 LLC 转换器中有哪些优缺点?   [/报价]

    与单个谐振电容器相比、分离谐振电容器具有优势:

    有关更多详细信息、请参阅以下屏幕截图:

    2.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404 "]电容器 C13、C21和 C14是否也会导致谐振?

    C13、C21和 C14是控制器生成栅极脉冲所需的传感元件的一部分。

    此处的 C13和 C21会降低谐振电容电压、而 C14和 R14用于电流感应。

    有关 更多详细信息、请参阅 UCC25640x 数据表。

    3.  

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404 ]我们还对实现短路保护感兴趣。 在这种情况下、控制器如何工作? 响应时间? 断续模式?[/报价]

    OCP1主要用于对短路事件做出反应并快速关断。 OCP2和 OCP3类似于反应时间较慢的过载保护。

    对 OCP1、OCP2和 OCP3的响应是相同的。 控制器将停止切换1s。 1s 后、控制器将尝试软启动。

    4.  

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404 "]您是否有任何安全实施短路保护的建议?

    除了 OCP1保护之外、您还可以使用外部组件实现短路保护。

    请参阅 TIDA-010081参考设计的原理图| TI.com 、其中使用外部组件实现了过流保护。 在这里、如果出现过流情况、则会下拉 BLK 引脚。 这样一来、栅极脉冲将在发生故障时关闭。

    5.  

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404 "]我们还想使用 UCC24624控制器实现同步整流,是否有任何有关保护实施的意见?

    LLC 控制器负责所有系统级保护。 因此、除了正常运行该控制器所需的组件外、您无需在 UCC24624周围添加任何其他组件。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢您的详细答复。 您的意见非常有用、我们会要求您回答一些问题。

    1. 关于您对 Q1的答复、这种分体式电容器方法看起来非常有趣、那么功率器件上的应力电压电平是多少? 请您分享此方法的更多详细信息/材料吗? 您使用了哪些工具进行比较? 如果可以共享这些内容、那会更好。 材料也可以通过电子邮件发送。
    2. 在 Excel 工作表工具 sluc675c 中、它将总谐振电容(C127)拆分为一个选项、但不清楚 C125中给出的谐振电流值的情况是什么?
    3. 请参阅相同的 Excel 工作表、如何选择 Ln (C55)?我们认为它来自 Ratio Lm/LR? 该值已经计算得出。 请发表评论。
    4. 如何获取"补偿和瞬态"表上的 Rup 和 Rlow 值?
    5. UCC25640x 控制器可接受的输入电压变化范围是多少? 允许正/负标称输入电压。
    6. 您对使用此控制器驱动功率 MOSFET 有何建议? 在 EVM-020中、没有外部驱动器?
    7. EVM-20中也有通过 R9、R12和 U7的外部电流、是否也可以将其视为短路保护?
    8. 闩锁状态与故障状态等有何不同? 需要重置电源?

    此致

    Abubakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu Baker、

    请参阅以下回答:

    1。

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903)]关于您对 Q1的答复、这种分离电容器方法看起来非常有趣、那么功率器件上的应力电压会是多少? 请您分享此方法的更多详细信息/材料吗? 您使用了哪些工具进行比较? 如果可以共享这些内容、那会更好。 材料也可以通过电子邮件发送。

    功率器件应力不会随谐振电容器配置而变化(无论是单个谐振电容器还是分离谐振电容器)。

    在分离电容器配置中、谐振电流在两个并联电容器之间进行分离。  

    除了我先前分享的三张图片、我没有其他资料、因为 这三张图片是为了拆分电容器的优势。

    为了更好地理解、您可以使用此处提供的 simplis 文件: https://www.ti.com/lit/zip/slum684

    2.  

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903"]在 Excel 工作表工具 sluc675c 中、它将总谐振电容(C127)拆分为一个选项、但不清楚 C125中给出的谐振电流值的情况是什么?

    分离谐振电容器中的电流将是总谐振电流的一半(在 C110中给出)。

    3.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903">请参阅相同的 Excel 工作表、如何选择 Ln (C55)?我们认为它来自 Ratio Lm/LR? 该值已经计算得出。 请评论。[/引述]

    需要选择 LN、以满足电压增益和最大频率要求。

    请参阅以下应用手册中给出的设计示例:

    《设计 LLC 谐振半桥电源转换器》一文

    4.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903"]如何在"补偿和瞬态"表中获取 Rup 和 Rlow 的值?

    以下是基于光耦合器的补偿器的良好参考: 环路控制中的 TL431 (pagesperso-orange.fr)

    5.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903]UCC25640x 控制器的输入电压变化可接受范围是多少? 允许正/负标称输入电压。[/quot]

    您可以在控制器数据表的电气特性表中找到此信息。

    6.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903]\n 您建议使用此控制器驱动功率 MOSFET 吗? 在 EVM-020中、没有外部驱动程序?[/quot]

    有关将外部驱动程序连接到控制器的信息、请参阅以下屏幕截图:

    7.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903"]通过 R9、R12和 U7在 EVM-20中也存在外部电流,它是否也可以被视为短路保护?

    R9、R12、U7用于 根据输出电流的幅度调整突发模式阈值设置和输出电压设定值。

    您也可以针对过流实现修改此电路。  请参阅 TIDA-010081参考设计的原理图| TI.com 、其中使用外部组件实现了过流保护。  

    8.

    [引用 userid="545516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175512/ucc25640evm-020-dc-dc-converter-using-ucc256404/4425903 #4425903]闩 锁状态与故障状态等有何不同? 需要重置电源?[/报价]

    要退出闩锁状态、需要重置电源。  

    此致

    曼尼甘塔 P