This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-EP:热计算

Guru**** 2407130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410-Q1, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175549/tps5410-ep-thermal-calculations

器件型号:TPS5410-EP
主题中讨论的其他器件:TPS5410-Q1TPS5410

您好!

我正在进行热计算、我注意到静态电流损耗公式似乎不正确。 我认为它需要增加静态电流(典型值:3mA)。 即使如此、总计算电流与 WEBENCH 上名为 PIC 的电流之间也存在显著差异(使用 TPS5410或 TPS5410-Q1时、不支持 EP 版本)。 您能否检查公式并告诉我正确的公式? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、您好!

    我认为这些方程式确实需要进一步细化、但可能是很好的近似值。

    我建议您参考 TPS5410 webench 设计以获得 IC 功率损耗,因为它与工作台数据相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    非常感谢您的快速回复。 不幸的是,这并不是我要找的答案。 该方程式不完整、未精炼。

    我会根据 webench 结果检查我的计算结果、以便我能够确保准确性并将两者作为证据提供。 如果没有正确的等式、我无法仅根据工具的结果提出设计供审核、因为这些设计至少无法由我们验证。 希望您能理解。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、您好!  

    我知道。

    如果您对 webench 有任何疑问、我建议与 EVM 或数据表中包含的效率计算相关。

    若要单独计算 IC 功率损耗、您可以考虑用于测量的电感器(MSS1260至683)的导通损耗和磁芯损耗。

    导通损耗:LDCR*IOUT^2.

    磁芯损耗: www.coilcraft.com/.../