This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关闭 Q1 RBFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176025/bq25895-turn-off-q1-rbfet

器件型号:BQ25895

您好!

RD 使用引脚 PMID 为系统输出电压。

RD 想要关闭 PMID 电压、因此他询问是否有任何方法来关闭功能块中所示的 Q1 RBFET。

如果 BQ25895无法满足要求、您是否有任何可满足 RD 要求的建议项目或解决方案?

Thnasks、致以诚挚的问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否在提到输出电压时提供更多详细信息? RD 是使用 OTG 模式(升压模式)输出到 PMID、还是使用 PMID 在正向充电模式下为系统负载供电? (不建议执行后者)。

    在我们的充电器中、没有直接关闭 Q1 RBFET 的方法。 在 BQ25895等某些 IC 中、该 FET 在 OTG 模式下关断、以方便 PMID 引脚上的升压转换器输出、并将 VBUS 与 PMID 隔离。 这种隔离使器件能够检测适配器插件事件、并自动从 OTG 模式切换到充电模式、反之亦然。 即使充电器不使用 PMID 作为直接 OTG 输出、PMID 也会具有电压、因为它是到降压输出的电源通道的一部分、也是升压输出到 VBUS 的电源通道的一部分。

    除非器件在 OTG 模式(升压模式)下运行、否则我们不建议使用 PMID 输出来提供系统负载。

    此致、

    James