This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:由 DCDC4供电的 LDO1排序

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173421/tps65216-sequencing-with-ldo1-powered-from-dcdc4

器件型号:TPS65216

您好!

为了节省功耗、客户正在考虑使用稳压 DCDC4 3.3V 输出为 LDO1供电。
这将通过在 LDO1之前使 DCDC3斜升(跟踪 DCDC4输出上升)来改变排序顺序。

这与图6-3不符、其中在 LDO1&DCDC4一起斜升后启用 DCDC3。

当3.3V 关闭时、DCDC3的最高情况值为1.8V、低于上述2V;由于没有外部电压源、没有任何偏置会违反 B 点偏置电路。
这是有效的定序配置吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备专家因美国感恩节假期而外出。 请在下周初收到回复。

    谢谢、

    Daniel W