This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773将不会启用充电

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, BQ24773, BQ25730, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176101/bq24773-bq24773-will-not-enable-charging

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:BQ24770BQ25730BQ25723

您好!

我们有一个使用 BQ24773的设计、它几乎与使用 BQ24770的 EVM 相同。

我们使用的是2.2uH 电感器(L1)、我们发现当频率为1.2MHz 时、充电不起作用、仅在600kHz 时工作。

在将开关频率设置为600kHz 时、在低于12V 的电压下充电也不起作用、此时电感器开始振铃。

TI 是否对如何缓解此问题有任何建议?

我们希望能够使用4.5-24V 的整个电压范围以及3节串联电池。

谢谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    当您说充电不起作用时、您 是否看到任何可能发生的 OVP 情况、可能会关闭充电器? 您可能需要增加输出和输入端的电容以解决此问题。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德、您好!

    我看不到任何 OVP 条件。 我确实看到 BATDRV 在分离秒内变为低电平、然后变为高电平、并且不会启动充电。

    并且向输入和输出添加更多电容不会改变结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    请注意、BQ24773是降压充电器、它可以通过高于12V 的适配器电压为3节电池充电。 如果输入电压低、则无法为电池充电。  

    或者、您也可以使用我们的降压/升压充电器、例如 BQ25723或 BQ25730。  

    具有电源路径和 USB-CRegisteredPD OTG 的 I²C 1至4节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

    https://www.ti.com/product/BQ25723

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    明白了、没能理解。 那么、大家有什么理由来解释为什么充电只能在600kHz 而不是1.2MHz 下工作?

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    理论上、它应该在两个频率下工作。 但是、由于固定的死区时间、占空比会降低。 1.2MHz 的命中率大于600kHz。 因此、1.2MHz 不工作但600kHz 工作频率是合理的。  

    此致、

    老虎