This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886EVM:D+、D-的输入电流限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174202/bq25886evm-input-current-limit-by-d-d-

器件型号:BQ25886EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25883

专家您好!

我们正在使用  BQ25886EVM 评估输入电流限制(D+、D-、ILIM)和充电电流。

这是我们的设置。

-。 充电电流:1.3A

-。 ILIM:2.5A

-。  已将 USB C 型连接器连接至 EVM 板

在这种情况下、我们已经测试了一些输入条件、并与 BQ25883进行了比较。

我们在 USB CDP 和 DCP 上遇到了如下测试结果所示的问题。

我们没有足够的时间来解决设计问题。

您能否检查一下、让我知道什么是基本原因?

*输入设备:笔记本电脑

*测试结果

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    D+/D-检测似乎有一些变化。 您知道、D+/D-检测取决于双方、适配器和充电器。 任何一侧甚至线路条件的变化都可能导致问题。 除了排除系统中的根本原因之外、充电器没有额外的"旋钮"来调节电压设置值或检测电平。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    我想要求使用 EVM 进行其他测试。

    我们已将 EVM 上的旧器件替换为新器件。 然后进行测试。

    但是、测试结果是相同的问题。  

    能否在 EVM 上测试 USB CDP 和 DCP 模式? 那么、没有问题吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否尝试过不同类型的适配器?  您知道、D+/D-是适配器和充电器之间的相互握手。 EVM 可能无法与特定适配器配合使用。  我们必须对两侧进行调试。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    此问题不在适配器中、而是在笔记本电脑中。

    那么、您能否在笔记本电脑和 EVM 之间进行检查?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白。 无论适配器或笔记本电脑如何、充电器都必须接收另一方发送的"正确"信号才能进行正确的 D+/D-检测。

    此致、

    林红