This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:在为系统供电时、电池连接/断开/热插拔

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176824/bq25730-battery-connection-disconnection-hotswap-while-supplying-system

器件型号:BQ25730

大家好、我想使用 BQ25730在为系统供电的同时为4节锂离子(16.8V)电池组充电。 在应用中、可以任意连接和断开电池组。 在连接/断开期间、系统仍应不间断供电。 BQ25730是否允许这样做? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我看不到任何问题。 不过、最好在 BQ25730EVM 电路板上评估此场景。  

    此致、

    老虎