This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:VREF 引脚可能损坏

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176259/tl594-possibility-of-vref-pin-damaged

器件型号:TL594

尊敬的专家:

我的客户遇到 TL594引脚的 VREF 损坏问题。

根据数据表、VREF 引脚的输出电流最小为10mA  

如果输出电流为10mA、是否存在 VREF 引脚损坏的可能性。   

根据注(3)、不允许超过1秒。

它是否应用甚至10mA?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 能够提供10mA 的电流。 该电流在调节测试期间施加。

    短路测试期间不能超过1s。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    我了解10mA 和1s。

    我将再次分享此信息。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。