This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952可使用 I2C 协议与 EV2400模块(BQ Studio)进行通信

Guru**** 2477005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175538/bq76952-bq76952-can-t-communicate-with-ev2400-module-bq-studio-using-i2c-protocol

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

你好,先生。

我们使用 BQ76952进行电池管理、但遗憾 的是、我们无法使用 I2C 协议与 EV2400建立通信。

  几周前、我们在同一电路中使用 I2C 成功建立了 EV2400与 BQ76952之间的通信。 但现在、当我们尝试将其连接到 EV2400时、BQ stdio 无法检测到任何器件。  

我们还在 BQ stdio 中使用 I2C 地址进行手动尝试、但遗憾的是无法连接。  

我们的 BQ stdio 版本是1.3.111。

我们的 I2C 上拉寄存器与 REG1引脚连接。 REG 1生成3.3伏电压以及 SRP 和 SRN 引脚之间的1.8伏电压。 CP1显示(电池电压+ 10V)。  

请帮助。 正在寻找积极的回复。

此致、

Subhrajit Majumder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhrajit、您好!

    您的设置在几周前发生了哪些变化? 您使用的是同一个 EV2400模块。 EV2400模块是否更新为最新的 EV2400固件? 您能否展示 EV2400与电路板之间的连接图片?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们使用相同的 EV2400模块连接完全相同的设置。 我们将 SDA、SCL 和 GND 从 BQ76952连接到 EV2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 EV2400固件版本为0.32 (最新版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们打开 BQ stdio 时的屏幕。

    我们成功地将最新版本的固件升级到 EV2400 (版本0.32)、但仍然无法正常工作。 我的硬件(BQ76952)工作正常。  我们的 I2C 上拉寄存器与 REG1引脚连接。 REG 1生成3.3伏电压以及 SRP 和 SRN 引脚之间的1.8伏电压。 CP1显示(电池电压+ 10V)。  

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否展示 EV2400与电路板之间的连接图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、您可以看到我们将 BQ76952的 SCL、SDA 和 GND 引脚连接到 EV2400模块端口2 (12C)。  

    与我们以前将其连接到 EV2400的方式相同。 SDA 和 SCL 线路具有3.3伏电压(通过上拉寄存器或1.5k 与 REG1连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享图片。 EV2400还具有高达3.3V 的内部上拉电阻器。

    您是否能够从 PCB 上断开电池并重新连接电池、以便对 BQ76952进行下电上电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 已断开 电池并将其从 PCB 重新连接、但仍然无法连接 SIR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何其他东西连接到 I2C 引脚(如电路板上的微控制器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生。 除了上拉电阻外、没有任何与 I2C 引脚连接的东西。 未连接微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将示波器或逻辑分析仪连接到 SDA 和 SCL 信号? 在启动 BQStudio 时、最好确认这些引脚上是否有活动。 此外、您可能还需要尝试移除1.5k 上拉电阻(因为 EV2400具有内部10k 上拉电阻至3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 I2C 引脚上连接 DSO。  与 EV2400连接时无活动 ovserve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可能需要更换 EV2400。 您是否有另一个可以尝试的 EV2400模块?

    或者、如果您有 BQ76952 EVM、则可以移除 I2C 跳线并将微控制器的信号从 EVM 连接到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 在固件更新时、计算机检测到 EV2400。 我们可以显示 EV2400的最新固件版本。 EV2400的所有三个 LED 均已打开。
    先生、我们如何确定 EV2400需要更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过移除1.5k 上拉电阻器? I2C 引脚上应该有活动、因此如果您没有看到活动、我建议尝试其他 EV2400模块。 或者、也可以断开 EV2400与电路板的连接、然后监控 EV2400 I2C 引脚上的活动。

    当然、这是错误的、尤其是因为您说这以前是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、先生。 我将移除上拉电阻器、并尽快通知您。  

    我非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 我移除了1.5k 上拉电阻器、但它也不起作用。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 I2C 活动、我怀疑 EV2400可能是问题。 您还可以尝试更换 BQ76952 IC、以防其损坏并将 I2C 信号保持在低电平。