This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:低开关频率"可闻"降压转换12V 至5V 设计中的频率

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174186/tps54240-small-switching-frequency-audible-frequency-in-buck-convertion-12v-to-5v-design

器件型号:TPS54240

您好!

我正在设计一个采用  TPS54240QDGQRQ1降压转换 器的电源、该转换器可从12V 降低到5V、并将负载从500mA 降低到2A。

不幸的是、这是一种老旧的设计、我必须将某些器件保持在固定状态、直到我可以选择进行更改。 这些器件是降压转换器的输出描述器、分别为33uH 和44uF

即使我尝试更改 Rt (以找到合适的频率)和补偿网络、我也无法避免开关节点上的极坏振荡、并且即使我将 Rt=205k Ω、开关频率也非常低、大约为10kHz

此外、该设计还具有100uH 的高输入线圈滤波器、可卸载。 我读过另一个可能会导致一些问题的线程、我想转储。

线程是  

TPS54160A:补偿2类和哔哔声  

它讨论的是一个文档:

《开关电源的输入滤波器设计》(TI.com)

它很好地说明了如何转储 LC 滤波器、还提供了一些带有 Mathcad 文件 http://www.national.com/files/national_input_filter_design_for_switchers.zip 的 zip 文件

但我可能无法访问、因为它是一个旧链接。 您是否有这样的文件、我想将其用于计算

谢谢、致以诚挚的问候

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    由于输入滤波器未阻尼、您的输入可能会振荡。

    要抑制它、请查看您链接的应用手册中的"并联阻尼滤波器"部分。

    您可以使用串联的 R 和 C、由该部分中的最后两个公式确定。  

    此外、如果您可以共享波形和完整原理图进行审阅、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    谢谢你。 假设我或多或少地理解计算、困难的是:

    *计算自卸电阻器的额定功率

    *为了将此计算与我的实际情况相适应、PI 滤波器本身很奇怪、因为我们有以下滤波器:

    我们还有一个与 C202和 C203并联的电容器(两个直流/直流输入端多2个10uF 的电容器、因此总电容器可能为10uF)。 以下阳离子 IF

    CD=4C 这意味着、如果我们对8个电容器进行计数、这意味着大约需要160uF 的大电容器、如果我们仅对滤波器电容器进行计数、则需要80uF 的电容器

    Rd=SQRT (L201/(C202//C203))、这意味着大约为2.23欧姆

    我们具有4Vpp @12V 直流输入的频率纹波、频率为~3、7Khz

    只是通过"尝试"、我将 Rd10欧姆和 CD=10uF 放置、这个问题看起来已经解决了、但是这与文档描述的标准不匹配。 但除非我想知道路的 Pdiss

    另一方面、我想知道、可能在新链接中提供的 National ara 的所有服务器上的文档中共享的 Mathcad 文件。 文档的链接已断开。 看起来很好的文件、便于理解

    感谢你的帮助

    BR

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    这些计算将用于理想的阻尼。

    在您的最新评估中、您似乎能够使用所选组件获得"足够好"的阻尼。

    就阻尼电阻的额定功率而言、我发现对于我所从事的设计、0603及以上电阻是可以的。

    个人而言、我没有进行任何分析计算。 这可能并不是完全直接的。

    最好通过原型实验进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到我是否可以找到类似的滤波器设计器 fyi。

    我知道我的同事开发了一个 Excel 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请这么做

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我随附了一个设计计算器。 请访问 look.e2e.ti.com/.../8308.InputFilterCalculator.xls