This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:I2C 初始化时间

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174622/bq28z610-i2c-initialization-time

器件型号:BQ28Z610

您好专家、

为了节省功耗、客户没有始终为 I2C 上拉电阻提供 Vdd、而是在需要读取电池状态时从 CPU GPO 间歇性提供 Vdd。  

因此、它们会看到监测计读数有时会失败。 请您澄清一下:

1. 建议这样做吗?

2. i2c 初始化需要多长时间才能稳定通信?   

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果它们打开和关闭上拉电阻器、监测计可能会进入睡眠状态。 他们应该确保 HFO 有足够的时间从睡眠状态开始斜升以处理命令、或者如果通信失败、他们应该尝试再次进行通信。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们是否有 HFO 和 LFO 流程图或时序图可以与客户分享?

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我没有要共享的数据、他们可以尝试将电源配置中的 MSB 更改为1、它是 RSVD、但它会更改 HFO 斜坡过程:

    此致、

    Wyatt Keller