This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在学习周期中设置了完全充电位

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175527/bq40z80-full-charging-bit-is-set-when-in-the-learning-cycle

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好,团队,

我刚刚开始了连接电池设置的学习周期 ,我的电池是锂电池(3节)部件号 US18650VTC5A,所以化学成分是0x2161  

已编程化化疗启动 学习周期。 我没有从 我的侧面设置参数,因为我已经刷写了化物。

我用12.6伏的电压和 C/2比率电流(2600/2=1.3 A)为电池充电12.6伏,但我的 BQ 显示12.6伏,而不是11.5伏。

我的 FC 位也未设置,因此我需要在电源中设置什么电压才能使电池充满电。 请帮帮我。

此致

Sachu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachu、

    我不确定我是否理解您的问题。 听起来您已充电至12.6V、电量监测计的读数应为12.6V、这应该是正确的。 为什么它会显示11.5V?

    仅因为 chem ID 已上传、并不意味着您无需设置学习周期指南中列出的其他参数、如 DSG 电流阈值、Chg 电流阈值、退出电流等

    此外、对于任何学习周期问题、您应始终共享之前和之后的.gg 文件以及所执行测试的 BQStudio 日志。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../charging_5F00_charging.gg.zip

    请查找日志。 在电池中,它用12.6充满电。 但在 BQstudio 中显示11.6伏电压、并且 FC 位也未设置?

    让我知道哪个参数 BQ 将了解电池充满电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    这似乎是充电器的问题、电流曲线噪声极高且不稳定。 此外、如果您尝试使用12.6V 电压充电、充电器似乎过早开始锥形充电。 由于电池组电压和 BAT 电压之间似乎存在差异、因此连接也可能不良。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

     对 BAT 引脚电压和 PACK 引脚电压充电的预期是什么? 在充电时 这两个电压是否相等?

    请告诉我我们是否可以继续使用 EVK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我的意思是 EVM 上的终端连接中的连接不良、而不是 EVM 本身的问题。

    此致、

    Wyatt Keller