This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:用户可编程、硬件可配置 PMIC、软件可配置 PMIC、工厂可编程 PMIC

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176577/lp87745-q1-user-programmable-hardware-configurable-pmics-software-configurable-pmics-factory-programmable-pmics

器件型号:LP87745-Q1

大家好、

上述类型的含义和区别是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、   

    用户可编程 PMIC -  在这些器件中、客户可以根据其系统要求生成定制的 NVM (非易失性存储器)配置。  

    硬件可配置的 PMIC - 这些器件需要根据特定配置进行电阻器或引脚连接、以便根据系统需求正常工作。  

    软件可配置 PMIC -  这些器件可以上电、但 NVM 为空、并且在通过软件写入正确设置寄存器之前器件不会执行任何操作。  

    工厂可编程 PMIC -这些器 件具有 OTP (一次性可编程)/NVM、出厂时烧录一次、之后无法更改。 这意味着、  

                           默认情况下、该器件基于该 OTP 工作。 客户可以通过 I2C 或 SPI 更改这些设置(具体取决于器件通信内容

                           接口具有)。 器件重新通电后、将进入默认设置(OTP 在出厂时烧写)。  

    功能安全 PMIC - 这些器件根据器件是否符合安全标准进行分类。 在该类别中、属于上述类别的器件可以

                           请进。  

    我希望这是对你的问题的答案。 如果没有、请告诉我。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar