This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:升压输入压降

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175343/tps65235-1-boost-input-voltage-drop

器件型号:TPS65235-1

您好!

我们的客户询问 TPS65235-1在其应用中是否存在潜在问题。

在他的应用中、12.7V 升压输入电压下降至12.4V 10ms、然后回到12.7V、同时它运行19V VLNB。 尽管他找不到任何问题、您是否会告诉我们您在这种情况下是否遇到问题或功能故障。

由于我们知道 VLNB LDO 具有来自升压转换器的800mV 净空、因此我们认为在这种情况下不会出现任何问题或功能故障。 如果您在此类用例中遇到问题、请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我的同事会尽快回复您!  

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    感谢您的联系。 您能告诉我们客户对此输入电压降的担忧吗? 这会对他们的应用产生影响吗? 我是否可以知道此输入电压降的条件? 它是在启动、关断还是稳态瞬态期间进行测试? 您能否向我们发送输入电压、输出电压、SW 和电感器电流的波形?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卢

    客户担心的是、VIN 压降会导致意外的 LNB 输出信号、同时12.7VIN 下降至12.4V 的时间为10ms、然后返回、如下面的黄色波形所示。 他的试验是在稳定的状态下进行的。

    实际上、他没有看到任何意想不到的事情、这只是您在过去遇到问题时的确认。

    您过去是否遇到过任何其他问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    通常、对于稳态运行、Vin 电压不会下降。 粉色波形代表什么?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢西亚

    您无需关心粉色、因为这与 TPS65235-1无关。

    客户的问题是、如果 VIN 瞬变 VIN 为12.7V、低至12.4V、然后在10ms 内恢复至12.7V、在 VLNB 中会发生什么情况。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    如果用于稳态运行、则输入电压稳定时、Vin 电压不会下降。 在10ms 内、是否有其他条件变化、如上游器件?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    否 除了0.3V VIN 瞬态之外、没有任何其他条件变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    感谢您的反馈! 对于稳态运行、我们以前没有遇到类似的情况。 请让我澄清测试条件:VIN 设置为12.7V、VLNB 设置为19V。 负载电流始终保持不变。 输入电压来自哪里? 如果为输入使用电源、0.3V 压降是否仍然保持? VLNB 电压是否有变化?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我将回复您的团队 遇到了任何问题。

    客户测试条件

    VIN=12.7V

    VLNB=19V

    确切的负载电流取决于音调信号电平、但由于19V VLNB 偏置电压、这可以忽略不计。

    电源可能来自 SPM 电源。 您能告诉我您需要此类信息的原因吗? 任何输入电源电路是否会影响 VLNB 输出信号失真或质量? 一般来说、我们知道 PSRR 可提高输入电压噪声抗扰度、PSRR 本身与开环响应密切相关。

    当我检查数据表时、图13显示了10uH 电感器情况下的环路响应。 然后、它显示在100Hz 时大约为401db、这接近于本应用案例。 因此、我相信预计 PSRR 大约为40dB、这意味着升压输出电压会影响到 VIN 输入电压噪声的1000倍。 现在、我们可以假设0.3V/1000 = 0.3mV 的电压振幅会对升压输出产生影响。 相对于大约600mV 的 VLNB 电压摆幅、这个数字可以忽略不计。

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    你是对的。 0.3V 输入电压变化对 LNB 输出电压的影响很小。 我之所以问它是否来自外部电源、是因为如果输入电源稳定且在稳态运行下工作、我们将看不到这种变化。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia、

    我将向客户提供反馈。

    此致、