This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:更改了数据表规格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173913/tps56c215-datasheet-spec-change

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS54628TPS56C231

尊敬的团队:

客户使用 TPS56C215并将使能信号电压电平设计为1.23V。 现在、如果我们的器件阈值电压为1.3V、 等于数据表 MAX_ENH、则会遇到一些问题。

他们要求 TI 将数据表更改为仅显示 VEN 最小值的 TPS54628。

我们是否计划更新数据表、以避免对 VEN 阈值的误解?

我也会让客户参与有关此 E2E 帖子的讨论。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们计划保持当前演示、实际上此表显示了更多信息、即启用的最小值、典型值和最大值。 这对于应用设计和开/关检查的便利性来说足够了。 当然、它需要设置为大于最大值、以确保可以覆盖所有 IC。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们发布了 B2B 解决方案 TPS56C21/C231L。 可直接替代56C215。 对于工作台、它们也是相同的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 合作伙伴:

    由于 VENH 仅显示最小值、因此我们需要产品线更新 TPS54628DDAR 数据表。这对用户而言是高风险。 因为我们永远不知道最大值 该引脚的值将由 TI 提供。 请让您的产品线更正 TPS54628DDAR、并在其发布后通知我们。 谢谢你。

    Accton CE Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS56C215中的 VENH 是 VEN 的阈值、我们需要确保 EN 电压高于最大 EN 阈值1.3V。

    但 TPS54628中的 VENH 是 EN 电压范围、您只需确保 EN 电压高于最小值1.6V。

    VEN 范围的最大值为20V、如 绝对最大额定值表所示。

    数据表中的内容是合理的、我们现在不打算更新数据表。

    Athos