This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478在重负载下不能正常工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175990/lm3478-the-lm3478-is-not-working-properly-on-heavy-loads

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM348

您好!

我是 Thornhill Medical 的嵌入式开发人员、该公司为军事应用提供生命支持设备。

我们目前正在将产品的 LM3478 IC 用作反激式电源(请参阅随附的原理图)。 最近我们构建了三个原型板、并注意到在这三个板中的两个板中、当插入整个系统时、IC U2 (LM3478)无法生成5V 和12V 电源轨、 更精确地说、锁定在3V 的5V 电压轨和8V 的12V 电压轨。 我们进行了初步调查、以确保进入 U2的输入电压稳定、并发现来自电池的输入电压稳定且约为4.0V。

然后、我们尝试更换电路板上的 IC U2、在重新测试后、我们发现问题消失了、当电路板插入整个系统时、5V 和12V 电源轨可用。

您能否帮助我们确定导致 U2 IC 部分工作的原因、以及 U2受损然后部分工作的潜在原因?

为了提供更多详细信息、我还将在 IC 在较轻负载下工作时附加一些示波器屏幕截图

CH1- MOSFET Q3的栅极驱动输入

CH2 -在感测电阻器 R11上测量的电压

CH3 - 耦合电感器线圈上的5V 电压轨4-5

Ch4 -来自电池的输入电压(原理图中的5VPWR 网络)

我们在交付此构建时已到最后期限、我们希望在继续构建更多单元之前了解 U2的失效原因。

请为我们提供问题的一些指导、并希望在本周结束前收到您的回复。

此致、

Nihar Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    R11上的电压测量结果与预期结果不符。 通常、晶体管导通时应具有三角波形、晶体管关断时应具有 GND。

    请根据数据表第10章中的布局指南检查您的布局。 重要的是、您应将高功率路由布置得远离敏感节点。

    尤其是、为 AGND 和 PGND 使用2个单独的网、并通过网绑在 IC 上将它们连接在一起。 否则、很难确保您不会将它们混用。

    您是如何计算补偿的? 我是问的、因为我不喜欢我可以在您的设计中观察到的准时变化。

    为了回顾原理图、我至少需要以下参数:

    输入电压最小值和最大值

    VOUTx 纹波目标

    IOUTx

    您使用的是哪种变压器? 请在启动和正常运行期间检查所有引脚上的信号。 这应该提供更多的提示来确定损坏的根本原因。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的回答。 我昨天的测试中有一些更新、我想与您分享。 基本来说,现在我不觉得 IC 一开始就损坏了,只是觉得设计与 IC 的配合不是很好。  我将进一步解释这一点:

    我们的设计是一个2层电路板、我们最近对铜进行了一些更新、添加了一些额外电路、用于在充电和放电期间保护电池免受极端温度的影响。 尽管这些附加电路目前已被禁用、但它们确实占用了电路板空间、并替换了以前存在的一些接地覆铜。

    昨天、我将电路板的新版本中出现的无法正常工作的 IC 替换为上面提到的铜质版本、再改为电路板的旧版本、而没有这些更改、一切都正常、这表明电路板新版本中组装的 IC 未损坏。

    我昨天使用了新版本的电路板(系统工作时) 和屏幕抓图(系统不工作时)、我还使用了一些示波器的屏幕抓图。 从工作状态变为非工作状态的唯一区别是 LM348 IC 的交换。

    图1 (系统工作时)

    图2 (系统不工作时)

    图3 (系统不工作时)

    关于您与设计相关的问题、我将回顾系统要求并返回给您。

    此致、

    Nihar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于我们使用的变压器、它是定制的变压器。 我正在分享用于该工具的 bobbin 的 pdf 以及构建该文件的说明。

    • 引脚4和5之间的电感为3.6uH +/-1uH
    • 引脚3和7之间的电感为 20.4uH +/-5uH
    • 引脚1和9之间的电感为 0.7uH +/-0.2uH

    e2e.ti.com/.../122360_2D00_A.pdfe2e.ti.com/.../124800_2D00_B.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    您请求的参数为:

    VinMax -4.2V、VinMin-3V

    VOUT (5V 电源轨的纹波目标)- 100mVp-p (最大值)

    输出电流(5V 电源轨)- 3-4 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    我希望基本问题是您的 GND 连接。 如果系统在良好的 GND 连接下正常工作、我认为改善 GND 连接最有意义、而不是尝试通过更改电路中的任何其他内容来解决布局引起的问题。

    此致、
    Brigitte