This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:恒定电流输出配置

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176381/tps552882-q1-constant-current-output-configuration

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882

您好,TI 团队。

我想将 TPS552882的恒压输出模式更改为恒流输出模式、以便用作 LED 驱动器。 请帮我检查它是否支持它? 非常感谢

此致

Keith Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您联系 E2E。

    TPS552882可以在 CC 模式下工作、恒定输出电流等于50mV/R7、但输出电压会下降 到小于目标值、这很重要吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,布

    感谢你的答复。 它可以配置为 CC 模式、输出电压不能固定。

    此致

    Keith Li