This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094EVM-066:当输入等于输出电压时、静态电流过高

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS61291, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175807/tps61094evm-066-quiescent-current-too-high-when-input-equal-output-voltage

器件型号:TPS61094EVM-066
主题中讨论的其他器件:TPS61094TPS61291TPS61098

尊敬的所有人

我在 TPS61094自动降压或升压模式下进行了一些测量、选择的输出电压为3.0V。 当我为器件提供3V 的电压等于输出电压时、TPS61094在空载条件下使用51uA (请参阅下图)。 这是正常的吗?

 µA @电流为52 μ A 无负载条件

输出电压:2.92V

  

当输入电压高于或低于3.0V (100mV)时、总电流看起来正常:

  µA @电流0.8 μ A 无负载条件

输出电压: 3.05V

  

总 电流 0.5 μ A 无 µA @条件

输出电压: 3.3V  

此致 Pascal Schlegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pascal ,

    这似乎是异常的。

    请告诉我输入源是什么? 是电源还是电池?

    您要将什么连接到 SUP 引脚? 您能否提供原理图?

    对于最后一幅图、  

    这是针对 VIN=2.9V 和 VOUT=3.3V 的条件?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan  

    输入源是电源。 sup 引脚连接到 VIN 引脚。 我使用了 EVAL 套件并将 EN 和模式设置为高电平、将跳线 JP12和 JP2 短接1-2。

    上图显示了 VIN 3.3V、输出固定为3.0V

    此致 Pascal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    当 VIN 非常接近 VOUT 时、器件将处于直通模式、升压高侧 FET 将始终开启。 在这种模式下、我们不会优化静态电流、因此它将比其他模式更大。  

    这种大电流是否会对您的应用产生影响?  这是 TPS61094的正常功能。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan  

    这说明了行为。 是的、这对应用有很大影响。 我只需要几微安、这会大大增加总吸收率。

     当 VIN 非常接近 VOUT 时、是否有类似的器件没有该高电流?

    此致 Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    什么 IQ 可以满足您的要求? 您可能可以查看 TPS61291或 TPS61098。

    此致、

    Nathan