This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:过热问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168106/tps56c215-overheating-issue

器件型号:TPS56C215

您好!

我的客户在以下条件下使用 TPS56C215。

 - VIN = 12V / VOUT = 1V / IOUT = MAX 8A

存在室温下的热量高于预期的问题、如下所示。

1.请查看电路设计是否有任何问题。

   

2.请建议一种解决方案,例如使用模式,减少热量。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    原理图看起来不错。

    蓝色的温度是多少? 我认为温度上升不应太大。

    我们可以在这里进行负载电流和效率/功率损耗测试吗?

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我将会关闭此帖子、因为长时间没有反馈。 如果您需要进一步的支持、请回复、此帖子将再次打开。