This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850:仿真模型存在问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175282/tps3850-tps3850-problems-with-the-simulation-model

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

您好!

我们将 使用 TPS3850H01DRCR 作为电压监控器和看门狗、我需要对该 IC 进行仿真、以确保我们的应用具有正确的行为。

我已经从 https://www.ti.com/product/TPS3850#design-development 下载并尝试了两种 Spice 模型 、但它在 Tina (V.9.3.200.277 SF-TI)或其他仿真器中不起作用。

为了验证仿真模型(更基本的功能)、我使用了下一个配置:型号 XYY=033、Set0和 Set1至 GDN、CWD 和 CRST (带有10k Ω 上拉电阻器)、WDI 至 GND (用于禁用它)以及 WDO_bar 和带有10k Ω 上拉电阻器的 RESET_bar、收到错误消息。

下面是有关它的两张图片。

您能否为我提供后续问题的支持:

  1. 是否有任何其他模型、资源或提示 能够从仿真中获得结果?
  2. 是否可以 使用此模型通过所有自定义设置将 TPS3850H01DRCR 表示为 XYY=101?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    我目前正在调查此问题、我将在明天的11月30日下午2:00 PT 前回复。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    如前所述、我们目前没有 TPS3850的 TINA 模型。 请尝试下一页提供的 PSPICE-FOR-TI: PSpice-FOR-TI 仿真工具|德州仪器 TI.com 

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Oscar 、借助 PSPICE-FOR-TI、可以使用该模型、并且 TPS3850H01DRCR 设置 XYY=101。

    此致。