This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:未连接引脚2时是否出现问题?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176213/tlv761-is-there-a-problem-without-connecting-pin-2

器件型号:TLV761

大家好、

如果在未连接引脚2的情况下只安装了插片、是否存在任何特殊问题?
是否存在任何可能的问题?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    引脚2在内部连接到 Tab。 我们强烈建议在 PCB 中将它们连接在一起、以避免出现任何潜在问题。 引脚2未连接是否有原因?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的回复。
    我知道。
    未连接引脚2的原因是产品更换、并且引脚2区域没有可用的安装方式。

    此致。
    Ryu