主题中讨论的其他器件:UCC21710QDWEVM-025、 UCC21710
尊敬的 TI 专家:
请您解释 一下 UCC21710DW 和 UCC21710QDWRQ1之间相对于内部米勒钳位的差异。
我们注意到数据表中的一些差异:
在 UCC21710DW 的引脚功能表中,CLMPI 被标记为输出

在 UCC21710QDWRQ1 中,CLMPI 标记为 输入

上述行为是否故意? 或者只是输入错误、但两者的描述是相同的。
在 UCC21710DW 中,查看功能表,列 标题显示 Clampi:

在 UCC21710QDWRQ1中、 列 标题为 CLAMPE、尽管这是该数据表中首次提到它、但在同一数据表中的其他位置都使用了 CLAMPI。:

这两者是否可以互换用于 UCC21710QDWEVM-025评估板、而无需安装 Q1和相关的外部钳位电路?