This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:降压和升压模式下 BQ IC 的效率

Guru**** 2582125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176069/bq25570-efficiency-of-bq-ic-in-buck-and-boost-mode

器件型号:BQ25570

大家好、 升压和降压模式下的充电器效率是否有任何差异。 我们使用的是锂离子可充电电池(额定电压为3.7V、充满电电池电压为4.1V)(太阳能电池板 VoC-4.57V、VMP-3.85V 额定电压)。 80%设置 MPPT (Vin 连接至 VSTOR)时、我们可以预期的充电器效率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、

    数据表效率曲线应有助于实现这一点。  如果不知道面板的 ISC (IIN)、则很难准确预测、但根据下面的曲线、VIN=3.0V、远高于92%是一个很好的估计值。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、面板 Isc=807mA、Im=754mA  

    在从 HTC 照度表测得的高照度(80k-90k)下、我们观察到3.85V-Vin (这意味着 MPPT 已正确设置)、110mA-Iin、充电器输出电压- 4.2V、输出电流-85mA (测量形式为 rms 万用表)。 连接到充电器输出之前的电池电压为3.7V (9000mAh)。 SO 引脚=423.5mW、Pout=357mW。 升压模式的转换器效率实际上是84%。 我们的理解是否正确、或者 在计算中是否需要考虑任何其他因素、例如 lux 值(对于低于5k 或高于70k 的低 lux)、电池的 Ah。 在数据表中、我们只能看到效率与输入电压的关系、效率与输入电流的关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、

    这些数字似乎是合理的。  您将以110mA 的平均输入电流以最大输入功率运行。  由于 Rdson 内部 FET 较高、因此在电流较高时效率开始下降。  如果您不需要 VSTOR 和 VBAT 之间的~1 Ω FET 提供的内部欠压锁定保护、则可以将 VSTOR 短接至 VBAT 并获得更高的效率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、他将尝试返回结果(将 VSTOR 连接到 VBAT 以获得更高的照度效率)。 低照度、例如(5k、10k 或低于30k 照度)、其中输入电压范围为 b/w 1.5V 至3V、效率为40-50%。 您能不能建议为低输入电压应用设置任何配置。 已参考 MPPT 电阻器20Mohm 表、但对我们没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、

    这很奇怪。  在低照度下、我希望效率高于50%。  测量时,VSTOR >2.0是否使充电器不处于冷启动状态?  MPP 可能与固定的80%略有不同(可能较低)。 您的电流测量设备是否能够滤除 PFM/滞后 转换器的脉冲输入和输出电流?  以下附注可能有助于解决测量问题:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua691

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt558

    此致、

    Jeff