This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:有关负 OC 检测的问题

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175582/ucc21732-q1-question-about-negative-oc-detection

器件型号:UCC21732-Q1

各位专家,您好

如何从了解具有分离发射极的 IGBT 或 SiC 的"负" OC 检测 ?

是否适合 Rs 电流的流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如电路图中所示、具有感应引脚的 IGBT/MOSTFET 可连接到 OC 引脚。

    但我想了解您共享的屏幕截图说明的源文档。 请告诉我们。

    OC 引脚电压不能< COM。

    您能否解释一下系统要求是什么、您希望在 OC 引脚上实现什么?

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Thangam

    我在读数 。 本文档  中提到了负 OC 检测。

     我感到困惑的是、消极的 含义是什么。

    请分享您宝贵的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    Sasi 目前不在办公室。 她应在下一个工作日内回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

     对于 具有 SENSE 引脚 的 FET、电流仍将从 SENSE 引脚流向 COM -但它将比实际漏极电流低多个幅度。 OC 引脚不能具有到 COM 的负电压 wrt。

    如果"SensePin"电压被放大、则必须适当处理极性。 希望它能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi