This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1汇流条电阻值。

Guru**** 2596005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175829/bq79616-q1-bq79616-q1-bus-bar-resister-value

器件型号:BQ79616-Q1

你(们)好

我有两个有关 BQ79616-Q1的问题需要您的帮助。

1、 BQ79616-Q1的温度测量是否可以使用差分模式? 两个 GPIO 端口用于连接 NTC 的两个极。

2、BUSBUR 电阻器的值是多少。 如何计算此值? 它可以测量的最大电流是多少?

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度测量的目的是按比例进行、以使传感更加精确。 可以通过测试 NTC 上的压降来近似计算温度。 为此、建议在标称温度下为 TSREF 连接一个上拉电阻、该电阻等于 NTC 电阻、然后是 GPIO 引脚上的 NTC 电阻。 您可以选择性地添加低通滤波器来降低高频噪声。 以差分方式使用 GPIO 引脚不起作用、因为所有 GPIO 引脚都被编程为具有弱下拉电阻的浮动输入。

    至于汇流条电阻器、如何连接汇流条? 还是通过 VC 通道实现?

    最棒的

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢您的回复。

    汇流条与电池底部的 CELL1负极串联、汇流条的两端均通过 BBN/BBP 引脚连接。

    如何计算这个 BUUSBUR 电阻值?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、BQ79616不会通过汇流条引脚进行电流测量。 BQ7965x 系列器件(BQ79656、BQ79654和 BQ79652)具有带分流电阻器的电流感应功能。 对于这些器件,应根据最大电流和绝对最大电压范围(<Vcs_max) as well as the maximum normal current and the recommended Vcs range (R_shunt*I_typical<Vcs_typical_max). )选择分流电阻器值 较高的合适电阻值可实现更佳的 ADC 分辨率、但会导致较高的效率、因此必须由工程师进行权衡。  

    最棒的

    Nancy