This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:CH2输出故障

Guru**** 2779755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175917/tps40422-ch2-output-failure

器件型号:TPS40422

您好!

我的客户遇到以下 TPS40422 CH2的输出在生产过程中无法正常运行的问题。

e2e.ti.com/.../TPS40422_5F00_SCH_5F00_2022.11.30_5F00_2.pdf

当它们将 TPS40422替换为另一个或将 C22电容器值从470nF 更改为1uF 时、输出工作正常。

1.除了数据表中的电流感应内容外、C22电容器还有其他作用吗?

2.如何计算 C22电容器的正确值?

3.是否可以对上面电路中的 C22电容值使用1uF 电容?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C22 = 470nF 时的时间常数就足够了。 我认为噪声来自开关节点、增大钳位电路可能会解决该问题。 您可以使用1uF。 请检查此段落。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。
    客户还有更多的内部信息。

    1.功率电感的电感值与您提到的开关节点噪声有什么关系吗?
       与上面原理图中显示的电感值不同、实际组装的电感器是0.68uH 的乘积。 (PN:PG0077.801NL)



    2.电阻器 R20的作用是什么? (基于 EVM 电路的电阻器 R16)
      用户可以使用该电阻器吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:如果电感器串联电阻 DRC 较高、则感测电压也较高。 更改电感器也会增加开关噪声、因为噪声与布局和元件放置方式有关。

    2- R16与 R6形成分压器(请参阅 TI EVM)。 可以添加 R16来降低 CS2P 引脚上的感测电压

    3 - R20位于缓冲电路中。 R20越低、开关节点上的噪声越低。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的支持。

    此致